This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22817:适用于多级逆变器/转换器的栅极驱动器

Guru**** 2956840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404443/pmp22817-gate-drivers-for-multilevel-inverters-converters

器件型号:PMP22817

工具与软件:

您好!

多级逆变器/转换器具有 功率密度。 为了节省 PCB 空间和成本、是否有用于多级逆变器或转换器的特定 MOSFET/IGBT 栅极驱动器?  

这可实现紧凑的解决方案(也减少不同的栅极驱动电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    UCC21551-Q1 是符合汽车标准的隔离式栅极驱动器的理想选择。 它有两个通道、可置于 双低侧、双高侧或半桥配置。 这种集成性和灵活性可支持为您参考的多级逆变器/转换器设计提供紧凑型解决方案、其中具有板载的许多 MOSFET 和 IGBT。

    此致!

    Jackson