This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23496:一些与 PMP23496相关的设计问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, PMP23496

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404561/pmp23496-some-design-problem-related-to-pmp23496

器件型号:PMP23396
Thread 中讨论的其他器件:LM5066I

工具与软件:

您好、支持团队:

我是 Dave 支持台湾工业团队、我们现在正在使用 LM5066I 设计系统。

我们发现、我们有关于高功率应用中 LM5066I 的参考设计 PMP23496。

1.首先,我们是否可以得到参考板来评估 PMP23496的产品?

2.此处显示的原理图与产品说明书有所不同:

R15被移除并放置了 R14、但字符显示 DNP、似乎令人困惑、哪一个应该是正确的?

数据表:

此致、
Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我昨天离开了。 我将检查并重新回到这一点。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    1.首先,我们是否可以得到参考板来评估 PMP23496的产品? 我认为这是不可能的。  

    2.此处显示的原理图与产品说明书有所不同:

    R15被移除并放置了 R14、但字符显示 DNP、似乎令人困惑、哪一个应该是正确的? R14应该在那里。 R15 DNP。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal!