This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010938:PFC 模式和电隔离

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405656/tida-010938-pfc-mode-and-galvanic-isolation

器件型号:TIDA-010938

工具与软件:

问题1.  

假定电池由连接到升压级输入的 PV 电池板充电。 还可以使用 PFC 模式下的逆变器模块从交流电源为电池充电。 你可能会问:为什么会用这种方式?  以 PV 面板不工作的情况为例- 例如在夜间。 然后、可以在夜间从交流电网电源为电池充电、然后可以在白天使用存储的能量。  空调公用事业一般对夜间使用的能源收取较低的费用,因此这将为用户节省成本。  我认为这只是固件问题。 是否受支持?  

问题2.  

电池和 PV 电池板输入未与交流电网进行电隔离。  对于一般情况下使用非隔离设备、有哪些安全法规要求?  在 物理访问 PV 或电池端子之前、使用互锁装置是否足以关闭系统并断开交流电源、PV 面板和电池、并验证 PV 和电池端子是否有安全电压。 电隔离也是满足此类设备使用安全法规的一项特殊要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)您是对的、电池可以从 PV 输入充电、也可以从交流输入充电。 两者都受支持。 唯一的区别是功率级别。 从 PV 给电池充电的最大功率为10kW、而从 AC 充电的最大功率仅为4.6kW。 这是 AC/DC 的实施带来的限制。 这取决于电网成本、如果使用交流电进行充电或不使用交流电、则需要与他人签订合同。 从软件和硬件的角度来看、此设计支持两个方向(我不理解您的固件注释)。

    2)连接的电池块必须支持所有安全要求、以通过 CAN 接口指示到 PE 的隔离足够、并且所有其他相关的预注意事项都已到位。 这不是受此类系统制造商控制的更高级别的软件。 此设计展示了电源转换器件。 它是用于功率转换系统的参考设计、而不是可按原样构建和销售的逆变器系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:很好。 我没有看到 说明中提到 PFC 模式。 我不知道该怎么说。 我对固件的引用与案例 PFC 模式不受支持有关,那么这将需要 添加固件支持-但它已经存在,如你所说.  

    问题2 :  当电池或 光伏输入和电网之间没有电隔离时,我试图了解有关交流电网连接设备安全的一般要求。 是否有一个很好的通用指南参考 、仅供参考?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为、 IEC 62109-2标准是一个很好的起点。 这可能有助于进一步深入探讨这一点。

    此致