This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405454/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

我无法打开 PSpice for TI。 系统显示错误" ORCOMMN-12005):无法启动 OrCAD PSpice TI。 在 xxxxxxx 系统许可证服务器上未找到有效许可证。" 如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shailesh、您好!

    您可以检查安装和许可证信息吗?

    在您的搜索窗口中为%appdata%

    这将带您进入 AppData\Roaming

    转至 Cadence。 除其他外、您应该看到 PSpiceTIInstall、VBL 和/或 SPB_17.4和 SPB_23.1目录。

    请从 PSpiceTIInstall 目录上传 cdsPspiceTIlog.txt。

    向上、然后去加重到 VBL。 应有一个 TI_PSpice_231或 TI_PSpice_174目录。

    其中有一个 license 目录。

    上传您在其中找到的 license.txt 文件。

    希望通过这些、我们可以开始找出发生的事情并进行修复。

    或者、可以尝试卸载 PSpice for TI。 Re-引导您的计算机、然后重新安装。 它可能只是一个损坏的许可证文件、重新安装将修复该问题。

    要重新安装、您需要找到原始消息、或再次申请 PSpice for TI。 这将生成一条包含下载和访问密钥链接的消息(与上次时间相同)。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    重新安装 PSpice for TI 后、问题得到解决。

    谢谢