This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:关于 MIL-STD-1275E

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406571/tida-010242-about-mil-std-1275e

器件型号:TIDA-010242

工具与软件:

您好!

该参考设计是否也可以按照 MIL-STD-1275E 中的规定保护"5.1.1.2电压纹波"和"5.1.2启动运行"?

https://www.sullivanuv.com/wp-content/uploads/2017/12/MIL-STD-1275E.pdf

设计指南"TIDA-010242"说明了"标准特性在军用车辆运行期间发生的三个主要事件以及连接到28V 主电源的任何设备都必须防止这三个事件。 这些事件包括:反极性、电压尖峰和电压浪涌。"

我想知道5.1.1.2电压纹波和5.1.2启动操作是否适用。

此致、

Nishie