This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:WEBENCH®︎ 设计器和 LM2592HV

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576HV, LM2592HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1393230/lm2592hv-webench-power-designer-and-lm2592hv

器件型号:LM2592HV
主题中讨论的其他器件:LM2576HV

工具与软件:

您好!

我需要将基于 LM2576HV TO220的降压电源的元件替换为以下规格:Vin:48V、Vout:45V、Iout:1.5A
我想使用 LM2592HV、它允许我通过150kHz 的开关频率来减小电感。
我想︎ WEBENCHRegisteredW ü 电源设计工具对此电源进行仿真、但他们不接受电压高于 Vout=40V 的解决方案

您能否确认 LM2592HV 无法使 Vin = 48V、Vout 大约为45V?

谢谢你

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    让我来检查一下这个设计输入是否可行、并回复您。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我尝试在上述条件下在 WEBENCH 上复制此示例。 甚至看到类似的行为。  但我认为48V 和45V 的输出电压是可行的。 下面是以输入电压为基准的多个输入的效率图。  

    对于48V 输出、输入可低至50Vin。 因此、根据此图、输入电压为48V 时的输出电压很有可能。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitya:

    很抱歉给您反馈延迟... 我们在夏天不营业。
    感谢您的回复和文档、但如果我能够在我向您报告的使用范围内将 WEBENCHRegistered︎ 电源设计器与 LM2592HV 配合使用、我将会非常方便。
    迄今为止、如果我设置 Vin=48V 和 Vout=45V、则不起作用。

    编辑:

    从测试中我发现、无论输入电压如何(例如48V、50V…… 60V)、它不接受高于40V 的输出电压。  我相信40V 的设定限值、我希望它可以轻松更改。


    感谢您的支持
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    WEbench 不接受前面提到的上述用例。 如果客户满意、我们可以 在原理图完成后再审阅。

    谢谢!

    Nitya