This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:一些变量的计算。

Guru**** 2594950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1389062/tida-010062-the-calculations-of-some-variables

器件型号:TIDA-010062

工具与软件:

尊敬的专家:

我对 TIDA-010062的实验4有一些疑问。

1. EPWM1-A 和 EPWM1-B 的用途是什么? 它们的占空比似乎在整个期间没有变化。

2.如何理解以下代码? 计算 TTPLPFC_ac_cur_ref_pu 和 TTPLPFC_ac_cur_ref_inst_pu 的机制是什么?

为什么要使用这样的方法来生成 EPWM3的占空比?

TTPLPFC_ac_cur_ref_pu = TTPLPFC_gv_out *
TTPLPFC_vBusAvg_pu / (TTPLPFC_vACRmsMeasAvg_pu);

TTPLPFC_ac_cur_ref_inst_pu = TTPLPFC_ac_cur_ref_pu *
                        TTPLPFC_spll_sine
                        + TTPLPFC_thetaOffset_pu * TTPLPFC_spll_cosine;

此致、

电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    此致、

    电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1:EPWM1-A 和 EPWM1-B 用于以线路频率触发 MOSFET 桥臂、它们作为 GPIO 运行、而不是 PWM。

    2、此函数使用电压补偿器的输出来计算到电流环路的连续电流参考。 能量是 平均值、与 Vin 和 Vout 相关、因此需要将其转换为与平均值相同的输入电流、然后使用平均值乘以具有相同相位的电网线的正弦波、从而得到不稳定值。 θ 偏移用于补偿 X 电容。

    我建议您 先学习 C2000的升压 PFC 控制、然后再转到 Totempole PFC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的建议。

    您能否建议使用 C2000的升压 PFC 应用手册和相应的示例项目?

    此致、

    电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 参阅本文、

    www.ti.com/.../spra902a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢你。

    您是否有  详细介绍 图腾柱 PFC 电压环路和电流环路的类似应用报告?

    此致、

    电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Totempole PFC 的双环路控制与升压 PFC 相同。