This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:LED 驱动应用

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM82903, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406019/tpsm82903-led-driving-application

器件型号:TPSM82903
主题中讨论的其他器件: TPS62903

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否可以  在 SS/TR 引脚的帮助下将 TPSM82903用作 LED 驱动器?

 TPS62903的数据表中提供了示例、但 TPSM82903的数据表中未提供

除此之外、 我想知道是否可以通过 SS/TR 引脚对 LED 进行模拟调光。

调光参考: slva451a

这里是原理图的 SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是、 TPSM82903是 TPS62903的模块版本 。 它们共享同一个裸片。

    您可以 通过 SS/TR 引脚使用 LED 的模拟调光、请根据您发布的参考设置 RSS、并 删除原理图中的 C48。

    谢谢

    Colin