This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010080:TIDA-010080为什么需要另一个整流器来启动控制器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406005/tida-010080-tida-010080-why-there-is-a-need-another-rectifier-for-controller-start-up

器件型号:TIDA-010080

工具与软件:

您好!

我会在 ACSNS 的主整流器之后使用整流电压、我不知道为什么需要另一个整流器(D4和 D5)。

https://www.ti.com/lit/ug/tiduet3/tiduet3.pdf?ts = 1724767503950

谢谢

越南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viet:

    是的、对于此类用于交流输入/输出保护的峰值检测器电路、您可以只使用电桥右侧的整流电压。  

    此致、

    Ben Lough