This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:器件列表中的 SIMPLIS 模式

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1, LM61495-Q1, LM61440-Q1, TPS552872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405792/tps560430-simplis-mode-of-the-parts-list

器件型号:TPS560430
主题中讨论的其他器件:LM61495-Q1LM61440-Q1TPS552872-Q1、TPS628503-Q1

工具与软件:

您能否分享以下器件列表中的 SIMPLIS 模型?

DC/DC
1. LM25148QRGERQ1
2. LM61495-Q1
3. LM61480QRPHRQ1
4. LM61460AASQRJRRQ1
5. SN61460AASQRJRRQ1
6. LM61440-Q1
7. LMR66430MC3RXBRQ1
8. LMR43610MSC3RPERQ1
9. TPS560430YFQDBVRQ1
10. LM5156QDSSRQ1
11. TPS552872-Q1
12. TPS55289QWRYQRQ1
13. TPS552892QWRYQRQ1
14. TPS552882QRPMRQ1
15. TPS628503-Q1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们并不为所有这些器件提供 SIMPLIS 文件。 在任何情况下、为了发送 SIMPLIS 模型、需要与 TI 签订有效的 NDA。

    对于仿真、TI 正式支持 PSPICE for TI、这些模型应可在器件产品页面的"设计工具和仿真"下找到。 同样、如果  TI.com 上没有未加密的 PSPICE 模型、则需要与 TI 签订有效的 NDA 才能共享这些模型。

    感谢您的理解、

    Joshua Austria.