This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:SPICE 文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406982/lm51551-q1-spice-file

器件型号:LM51551-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具与软件:

您好、先生或女士

我们下载了以下 LM540s 的 Spice 文件。

使用该文件运行 Spice 时、我们看到弹出一个错误。 请参阅下面的屏幕截图。 我们想知道如何解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您是否在 PSpice 中运行模型、或者是否将其转移到了另一个仿真器?
    我刚刚仔细检查了模型文件、它们在 PSpice 中正常运行。

    如果您转移或修改了模型、需要确保库文件与符号匹配。
    错误似乎与您的型号中的名称不匹配。 您可以通过更改符号或子电路说明的名称以便与之匹配来解决此问题。

    如果您需要其他支持、请告诉我。

    此致、
    Niklas