This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378-Q1

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405447/tps61378-q1-tps61378-q1

器件型号:TPS61378-Q1
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好、上述问题得到了改进。

我能够将 PSPICE 模型导 入到 TINA - TI 中、  

TPS61378-Q1在可下载的文件中、提供了加密版本。 请分享 TPS61378-Q1的未加密版本 PSPICE 文件、我收到错误$CDNENCSTART_ADV2.Cline:#31。 此外、.tld 文件不可用、.lib 存在、TINA-TI 出现警告、那里应该有相等数量的.tld 和.lib 文件。 请共享名为 TPS61378.lib 的未加密.lib 文件 Trans_Encrypted。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himagowri:

    抱歉、对于 TPS61378-Q1、只 提供了加密的 PSpice 模型。

    我们建议您使用  PSpice for TI   进行预测。

    PSpice for TI 可从 TI 官方网站免费下载。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟磊先生

    " PSpice for TI "是一个具有加密文件的平台  

    我正在尝试将 PSpice 模式导入到 Tina-TI、由于文件被加密、我无法导入。

    请通过什么方法帮助我获取 TPS61378-Q1中未解密的.lib 文件?

    谢谢。此致

    Himagowri V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Himagowri:

    这是一个已关闭的重复 E2E 主题。

    我复制以下评论。 如果没有问题、我们也可以关闭该主题。

    对于 TPS61378-Q1、没有未加密的 PSpice 模型。

    我建议您可以使用  PSpice for TI  以 在 加密的 PSpice 模型上运行仿真

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请关闭该主题。

    谢谢你

    谢谢、此致

    Himagowri V