This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010254:电池系统功耗注意事项

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406897/tida-010254-the-power-consumption-consideration-for-the-battery-system

器件型号:TIDA-010254

工具与软件:

尊敬的团队:

我们的客户希望按照 TIDA-010254来设计他们的激光雷达感应产品。

但我们想了解该系统如何为节能提供帮助。 在设计指南的下表中:

我们如何在此处获得系统功耗180mW 参数、它是基于计算或测量得出的?

如果这是基于计算得出的、我能否知道我们是如何估算 TI 组件导致的功耗的。

我们有一个想要的使用场景,即每天唤醒10次的传感过程,每次将持续1分钟。

该系统由 18650 单节电池供电。 我们如何将180W 的功耗应用于该场景的电池寿命估算? 是否需要考虑系统唤醒时的浪涌电流?

此致、

Hank Lin