This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38025-Q1:使用 PSpice 仿真 LMR38025-Q1时遇到奇怪的稳定性问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR38020EVM, LMR38025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404671/lmr38025-q1-weird-stability-issue-simulating-lmr38025-q1-using-pspice

器件型号:LMR38025-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR38025、LMR38020EVM

工具与软件:

您好!

 

我目前正在研究直流/直流降压转换器的设计、将24V 输入电压降至15V

当转换器加载的电流较高(约为400 mA 或更高)时、仿真瞬态响应会获得很大的结果、具体值不确定。  但是、当像10 mA、100 mA 这样轻负载时、我会遇到这种奇怪的"启动"行为。 一段时间后、一切都恢复正常。 是否有人可以解释这种行为、转换器是否不稳定? 我该怎么办?

我附上 pspice 原理图和仿真响应。

 

我还有一个不太重要的问题、但我很高兴知道。

获得内部补偿组件值(例如 LMR38025等内部补偿 PCM 转换器的 EA、RC、Cc 的增益)的可能性有多大、甚至是否可能?  

 

谢谢、此致、

Ivan

e2e.ti.com/.../Buck_5F00_Sch.pdfe2e.ti.com/.../TI_5F00_Resp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    这是一种峰值电流模式器件、这意味着控制环路中使用高侧电流。 在本例中、转换器在空载条件下启动。 当器件首次发出较大的负载瞬态时、输出将在第一次下降时、然后器件将相应地做出反应以生成正确的误差电压、从而满足调节目标。 您可以看到、一旦瞬态恢复到轻负载状态、输出电压立即恢复到调节目标状态。 您在1.25A - 2.5A 瞬态时没有看到这种情况的原因在于、感应电流已经添加到控制环路中。  

    如果需要检查 LMR38025的环路响应、请参阅随附的快速入门计算器。

    e2e.ti.com/.../Quickstart_5F00_tool.xlsm

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:  

    感谢您的答复。 但我担心这不是问题在这种情况下,至少我看到了这种方式。 我希望 Im 错误、但我想补充更多信息。 我再次仿真了相同的场景、相同的原理图只是更改了输出负载的延时时间。 输出负载从7ms 开始时、在6.2ms 处仍然会出现一些奇怪的压降。 因此、在输出电流开始上升之前。  

    这是否存在 PSPICE 模型问题、实际电路中不会出现这种问题?

    Im 只是 要求第二个意见这应该是协调还是不是?

    此外、Im 还附加了 pspice 原理图和仿真响应。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Resp2.pdf ; e2e.ti.com/.../Buck_5F00_Sch2.pdf

    谢谢、此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    我认为实际电路不会出现问题、这是 PSPICE 模型的一个限制。 让我来看看这个问题、我将在下周得到您的回复。 请记住、星期一是美国假期、因此回复将延迟。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    慢慢享受、谢谢。

    还有一件事关于 Quickstart_tool.xlsm、我有多个运行时错误、但我使它工作、所以如果有人尝试使用它、我想离开我的修复步骤。 首先、我按照指令中所述的方式启用宏。 之后运行时错误仍然存在,我不得不将 Windows 区域设置更改为英语(美国)。 然后它开始工作。 很显然、这与十进制分隔符有关。 您使用点/点、我们使用逗号、它会使 Excel 崩溃。 之后我遇到了更多崩溃、因此我必须以小增量更改多个值(例如 L、Cout)、以便使其达到我的设计值而不会崩溃。 现在它运行得非常完美。

    谢谢、此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan

    非常感谢。 我进入实验室、在 LMR38020EVM 上没有负载的情况下产生启动波形。 此处的输入为15V、输出为5V、空载。 如您所见、启动没有问题。  

    谢谢!

    Richard