This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:为 TPS 反相降压/升压稳压器请求了 Webench 支持

Guru**** 2898520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, TPSM63603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406346/tpsm63603-webench-support-requested-for-tps-inverting-buck-boost-regulator

器件型号:TPSM63603
主题中讨论的其他器件:LMZ34002

工具与软件:

不再推荐在新设计中使用若干 LMZ 系列 IBB 模块。 但是、WEBench 不支持推荐的替代器件。 例如、 不建议将 LMZ34002用于新设计、该图将 TPSM63603列为建议的替代产品。 遗憾的是、没有 TPS 系列模块支持 Webench 的反相配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此 应用手册 、了解如何在反相降压/升压配置中使用模块。 虽然本手册涉及不同的部分、但该手册中的公式和概念通常仍然与反相降压/升压模块相关。 本文将介绍创建适合用例的 BOM 所需的设计步骤。

    如果有什么问题没有道理、请随时提出任何问题、我很乐意为您提供帮助、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我也找到了这份说明、现在我要继续进行设计了。 但是、将 IBB 拓扑融入 WEBench 非常不错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!  

    我懂了。  我可以在团队内部查看此申请。 现在、如果您将来需要任何帮助、我仍乐意为您提供支持。

    谢谢!

    Joshua Austria.