This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641EVM:

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400161/tps92641evm

器件型号:TPS92641EVM
主题中讨论的其他器件: TPS92641

工具与软件:

TPS92641EVM:测试报告

这是关于使用 TPS92641EVM 评估板执行调制实验的报告。

目的:以50%占空比调制高达1MHz 的 LED。  电压是在 TP10 (SW)和接地端之间测量的、可以在示波器上看到。 A MOSFET (IRF540N) 被连接在 Q3

结果简单总结:即使在10kHz 及以上频率下、电压也不是占空比为50%的方波

以下是各种频率下的结果

  

测试条件:

43V 的电源

信号发生器@ 2.5V

  

黄色:信号发生器连接到 udim

 蓝色:TP10 (SW)和接地端之间的电压

       .   

100kHz                                                10kHz

 

LED+与接地之间的偏置电压、

黄色:功能生成器          蓝色:信号

          

1kHz                                                    10kHz                                                                                                

 

            

50kHz                                                     100kHz

超过1KHz 时、LED 上的电压不是占空比为50%的方波脉冲。 我们无法使用方波调制 LED。 我们需要将 LED 调制为1MHz。  请提供帮助

本报告的 PDF 文件附在此处。

e2e.ti.com/.../TPS92641EVM-modulation-report_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    抱歉。 我目前不在办公室。 我将在本周五回到办公室时给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    很抱歉迟到了响应。

    您 使用哪个引脚进行调光? UDIM 引脚还是 SDIM 引脚?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 UDIM 和接地来连接函数发生器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    请尝试使用 SDIM 引脚进行调光、看看它是否有帮助。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试过 SDIM、但输出在100kHz 时的失真波形相同。 IT dint 帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    LED (灯串)的输出电流和正向电压是多少? 除了安装 Q3之外、您是否修改了 EVM 上的任何内容?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Q3、我们未对 EVM 上的任何内容进行修改。  我们仅在输出端连接了一个1W LED 和一个150千欧的电阻器。  
    电阻器两端的电压约为37V (峰峰值)、因此电流为0.25mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    我目前不在办公室。 明天我回到办公室时、我会给你回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amritha、您好!

    请移除150k Ω 电阻器。

    TPS92641是恒流驱动器、但不是恒压驱动器。 此处不需要限流电阻器(150k Ω)。

    此致、

    Steven