This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:"TIDA-01606和 quot;10KW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考设计

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1401499/tida-01606-tida-01606-10-kw-bidirectional-three-phase-three-level-t-type-inverterand-pfc-reference-design

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

请检查 "TIDA-01606" 10KW 双向三相三级(t 型)逆变器和 PFC 设计的评估板是否可用、我们将告诉我  

谢谢此致、
K Sivakumar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们没有任何可用的电路板。

    谢谢

    BR

    Riccardo