This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10816:需要变压器规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400908/pmp10816-transformer-specs-needed

器件型号:PMP10816
Thread 中讨论的其他器件:UCC28710

工具与软件:

您好!

我们 愿意 使用此参考设计、因为它似乎能够满足我们的需求。 但是,我对 Renco 有同样的问题,不幸的是,他们不回答我的电子邮件。 问题在于  RLTI-1131变压器。 您能否分享一下变压器的电气/设计规格? 没有这些信息、我们就无法继续前进。

非常感谢

Namik