This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:TPS3840仿真

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407647/pspice-for-ti-tps3840-simulation

器件型号:PSPICE-FOR-TI
Thread 中讨论的其他器件:TPS3840

工具与软件:

您好!  

在 PSpice for TI 中对 TPS3840设计进行仿真时会遇到一些困难。 您能否帮助我了解 PSpice for TI 中的仿真设置? 是否有关于设计和仿真此电路的教程?

我随附了原理图文件。 能否请您验证所有内容是否正确或是否需要进行任何更改? 如果设计正确、您能否对其进行仿真并提供输出?

我们希望设计一个监控3V 至15V (V3)电压变化的电路。 只要 V3低于6V、复位应处于低电平、仅当 V3超过7V 时才应变为高电平。

e2e.ti.com/.../DESIGN1.DSN

此致

Apurva Agre.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apurva:

    该器件具有许多内置测试电路。

    如果您进行搜索、则可以在工具中找到它们。

    请看一下、看看这些是否能让您开始正确的方向。

    David