This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00657:ILIM 信号:最大充电电流不一致

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, TIDA-00657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407449/tida-00657-ilim-signal-maximum-charge-current-discrepancy

器件型号:TIDA-00657
主题中讨论的其他器件:BQ24780S

工具与软件:

参考设计中的 BQ24780EVM 原理图显示了一个分压器、将 ILIM 引脚(标称值)上的电压设置为0.793V:

BQ24780S 的数据表提供了以下用于计算最大充电电流的公式:

7.6.9设置充电电流
要设置充电电流、请使用数据写入16位 ChargeCurrent ()命令(0x14h 或0b00010100)
表12中列出的格式。 借助10-mΩ 感应电阻器、bq24780S 器件可提供的充电电流范围
128 mA 至8.128A、步进分辨率为64mA。 POR 时、充电电流为0A。任何 ACOK 低电平的情况
除了 ACOV 之外、ChargeCurrent()复位为0。 发送 ChargeCurrent () 0 mA 会终止充电。
为了提供二级保护、bq24780S 具有一个 ILIM 引脚、用户可利用该引脚对最大值进行编程
允许的充电电流。 内部充电电流限制是所设置电压之间的较低者
ChargeCurrent ()和 ILIM 引脚上的电压。 要禁用此功能、用户可将 ILIM 拉至2V 以上、即
最大充电电流调节限值。 当 ILIM 低于60mV 时、电池充电被禁用。 。
可以通过以下公式得出首选充电电流限值:

由于 EVM 使用数据表中建议的10mΩ 电流检测电阻、因此这似乎会将最大充电电流限制为  

(0.793)/(20 * 0.01)= 3.97A。

然而、所有 TIDA-00657文档都描述(并绘制了图表)高达8A 的输出电流。  

公式是否不正确、或者 EVM 的输出电流是否限制为~4A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的发帖。 我们目前在美国度假。 团队成员将在本周晚些时候与您联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    公式仍然有效。 测试报告通过临时禁用外部电流限制来显示扩展的充电电流范围。  

    此致、

    老虎