This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:要导入第三方模型(IMBG120R008M2H)

Guru**** 2589620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404133/pspice-for-ti-want-to-import-3rd-party-model-imbg120r008m2h

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

团队成员、您好!

我想将  IMBG120R008M2H (Infineon)导入到 PSPICE for TI、但仿真没有通过(偏置点和瞬态)。
我已按照 培训视频 的说明导入第三方模型。

最常用的元素

仿真结果

我在下面附上了.lib 文件。

e2e.ti.com/.../Infineon_2D00_SPICE_2D00_CoolSiC_5F00_1200V_5F00_Gen2_5F00_Trench_5F00_MOSFET_2D00_SimulationModels_2D00_v01_5F00_04_2D00_EN.zip

您能否检查此器件是否可以导入到 PSPICE for TI?

如果可能、您可以运行仿真吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我来试一下。 由于我的同事和我都在经历 PC 更新周期、我的回答可能会有点延迟。

    您能否与英飞凌核实他们是否有解决此问题的方法。 这看起来像是基于消息的模型中的错误。 这是我们无法控制的、但他们可能知道或可以修复的事情。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    谢谢、您是否能够试用您的新 PC?

    同时、客户询问 Infineon 的型号是否有错误。

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    我计划在本周的某个时候使用新计算机。 这通常需要一天的时间才能把一切都移走,然后我必须重新安装一组程序。  

    最好的情况、我将能够在星期五详细了解这一点。 我希望它能更早。

    BR、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    您是否能够 尝试导入 MOSFET 模型?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuwahara-San:

    遗憾的是、不可以 我还在等待我的新计算机。 没有后续通信让我知道何时会期待这件事。

    很遗憾、因此给您带来不便、我深感抱歉。  

    我会让你知道我什么时候可以承诺一个日期。  

    此致、

    David