This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406702/simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:PMP20878

工具与软件:

您好!

我基于 PMP20878制作了一个小型电路板、对元件进行了一些小改动、因为我们想转向一般符合汽车规格的元件。

我已收到电路板、但尽管原理图几乎相同、但仍在努力使其运行。



当我最初尝试通过 POE 为单元供电时(R37未像 PMP20878电路板那样安装)、TPL 在 POE PSE 关闭电源之前会快速闪烁三次。 但是、如果我连接 R37 POE 仍然存在、并且它可以正确检测出电路板为正确的通电设备。

我已将 LINEOV 短接至 GND、以防止它进入 OV 模式。 在这种情况下、器件不进行开关(VOUT 在10-13V 之间波动)

我尝试了多种方法:

向 VCOUT 添加电容-> 100uF ->没有区别
降低 VREF -> 0.1uF ->无差别(仍然稳定)

我已经设法使该单元切换一次、这是在我增加电流感应电容器(120pF)后发生的、并且还使用探针触摸了 CS 引脚(添加了额外的电容)。


从原理图中可以看出是否有任何明显的错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    FET Q1、Q3和 Q4需要150V 额定电压。  您替换的部件的额定电压仅为80V。  从 PMP20878测试报告中、Q1将达到126.7V 峰值、Q3将达到90.0V 峰值、Q4将达到94.0V 峰值。

    谢谢、David