This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23464:具有 CAN 总线协议解决方案的电动自行车智能电池充电器?

Guru**** 2988550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408257/pmp23464-e-bike-intelligent-battery-charger-with-can-bus-protocol-solution

器件型号:PMP23464

工具与软件:

尊敬的 Expert:

TI 是否有任何有关电池充电器的培训材料。  

我正在寻找一个具有 CAN 总线协议支持的5A 至40A 智能充电器(最大直流电压@ 84V)解决方案。  

最终产品是用于电动自行车。

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、大家可能需要观看我们针对2kW 电池充电器所开展的研讨会主题

    《2kW 并联电源模块设计评审》有一份白皮书、功率点幻灯片和一个视频。

    只需搜索标题即可。

    谢谢!

    Robert