This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:有关输入电压范围的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1407767/tps40425-question-about-input-voltage-range

器件型号:TPS40425

工具与软件:

你好。

我想使用 WEBENCH 电源设计工具计算 TPS40425芯片的直流/直流降压转换器电路。 在用于计算的输入数据中、输入电压仅在4.5-16伏的范围内可用、但 TPS40425的数据表指出其电压范围为4.5-20伏。 为什么 WEBENCH 电源设计人员存在这样的限制? TPS40425是否可以在4.5-20伏的输入电压范围内工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为今天是一个假期 ,我将研究这个明天,然后回到你。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的值是正确的、TPS40425的输入范围为4.5-20V。  Webench 中的值限制是一种错误、我们将研究如何纠正。

    此致、

    Troy