This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:PFC 的组件选择

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27531, TIDA-00779, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408205/tida-00779-components-selection-for-pfc

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件: UCC28180、UCC27524、UCC27531

工具与软件:

我之前提到的是截至2024年8月的最新版本 TIDA-00779 3.5kW PFC 设计。 这是一项出色的工作、我想对本版本中所做的改进表示感谢。

我最近使用 UCC28180设计了类似电路、基于 TIDA-00779的上一版本。 现在我来谈谈新电路的一些变化。

请您就以下几点提供一些见解:

  1. 为什么驱动器从  UCC27531D 更 改为 UCC27524DR ?  UCC27531D 是否存在任何问题?
  2. 在最新的 BOM 中、某些 Wurth Elektronik 器件型号显示为错误...这是 Wurth Elektronik 在输入 Excel 时的一般问题。  您能提供以下部件的确切型号吗:C33 、C4、C5、C18、 S1……

感谢您的帮助、我期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ijas

    很高兴您喜欢新版本的 TIDA-00779。

    是的、我们进行了一些更新来解决这些已知问题。 由于其高驱动电流、默认栅极驱动器为 UCC27524、但 UCC27531也可在电路板上使用。  

    很抱歉那些由 PDF 编写器创建的错误器件号、我将尝试修复它。  

    请查看以下电子表格、您可以找到我们器件的确切器件型号。

    此致

    海利

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00779D_2800_001_29005F00_TI_2D00_BOM.xlsx