This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010271:我们是否需要附件?

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM263P, BQ79616, AM263P4, BQ79616EVM-021, BQ79600EVM, TIDA-010271, TMDSHSECDOCK, TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405894/tida-010271-do-we-need-accessory-please

器件型号:TIDA-010271
主题中讨论的其他器件:BQ79616AM263P4、LP-AM263P、 BQ79616EVM-021BQ79600EVM、TMDSCNCD263P

工具与软件:

您好、专家

希望这能很好地找到你。

我的客户想要购买和使用 评估板来验证操作。
有关配置、请参阅电池储能系统页面
电池管理 IC:BQ79616
桥接 IC:BQ79600
MCU:AM263P4
所以  
他们 正在考虑分别购买 BQ79616EVM-021、BQ79600EVM 和 LP-AM263P。

我们希望您回顾以下内容:
.   如果我们要在购买每个评估板时实现上述配置、
每个连接是否需要任何其他附件?

AM263P4和 BATTERY IC 之间的差异。

此致、

Jieyu Zhou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu  

    我已让我们的 TIDA-010271的设计者在这里提供帮助、请预计另一天回复。

    Ryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jieyu

    BQ79600 EVM 到 MCU 板之间需要多根导线。 如果使用 SPI、则为5条杜邦导线。  

    我建议使用  我之前测试过的 TMDSCNCD263P 和 TMDSHSECDOCK、而不是 LP-AM263P。 如果 使用 LP-AM263P、则应该需要检查是否有1个 SPI 和 GPIO 接口可用。

    Junhua.