This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:效率

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408107/tida-01606-efficiency

器件型号:TIDA-01606

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我看到了这种产品的损耗公式、最后看到了基于此的效率图。 根据图表结果、在600V、800V 和1000V 之间、1000V 的效率最高。  我想知道这是否是因为损耗公式的电流是直流电流?  

本文档是 TIDA-01606的设计指南。  页面为91、如图3-56所示。  

10kW 双向三相三级(T 型)逆变器和 PFC 参考 设计(修订版 I)

我对开关损耗很好奇、该损耗已知与施加到器件的电压和电流成正比。 但是、如果您看一下该图、它在1000V 时的效率最高。 您能告诉我它的因素吗?

此致、

TI-CSC

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    低功耗时、您可以观察到在1000V 时的效率大幅下降。 这是因为、C0ss 损耗在此电压下相对于600V 大得多。

    在大功率时、您可以观察到效率较高、因为系统中的电流将变低。

    谢谢

    BR

    Riccardo