This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:400V 输入和30-80V 输出的 DC/DC 拓扑

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28180, PMP8740, UCC28950, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1402333/pmp8740-dc-dc-topology-for-400v-input-and-30-80v-output

器件型号:PMP8740
主题中讨论的其他器件: UCC28950、UCC27714、 UCC28070、UCC28180

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

请建议针对输入400V PFC 输出的1.2kW 电源使用直流/直流拓扑。

下面列出了该设计的一些要求:

1.最大电流15A。
2. 30V 到80V 之间的电压、可通过微控制器编程。
3.对于上述要求,是否有任何优选的 PFC 拓扑。

希望您对相同内容有宝贵的见解。

谢谢、此致

Mohammed Ibrahim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed:

    对于直流/直流级、我建议选择相移全桥、就像在 PMP8740中一样、尽管这种设计的功率有点过高。

    如果1.2kW 为峰值、而平均功率较低、则还可以查看较低功率版本、请参阅 UCC28950 EVM 和 UCC27714 EVM (均为600W 标称值)。

    当然、有必要重新设计、但 UCC28950产品页面上有一个强大而美观的 Excel 工作表、可用于计算所有参数。

    对于 PFC 级、如果首选薄型低厚度解决方案、我建议使用 UCC28180 (用于 PMP8740、对于受限高压线路、为2kW 标称值、对于通用电源范围、为1.2KW)或 UCC28070 (交错式双相)。

    此致、

    Roberto