This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:UVLO 计算和输出结果

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408705/lm5116-uvlo-calculation-and-output-results

器件型号:LM5116

工具与软件:

您好、TI:

IAM 使用 LM5116设计降压转换器  

帮助我设计 UVLO  
如何计算 Ruv1和 Ruv2、以及 UVLO 引脚上的预期电压和电流  
设计值  

  1. 输入电压- Vin=50V~60V
  2. 输出电压- Vout=5.2V
  3. 输出电流= 10A
  4. 预期输出纹波电压= 100mV
  5. 预计效率-ɳ=95%
  6. 开关频率= 250kHz、在数据表中的应用电路中固定。

 

我已经使用该公式进行计算。 但无法解决它。

感谢您、

K Bindhu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bindhu

    您可以从 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051下载快速入门计算器 。 请查看 步骤7中的 VIN UVLO 关断

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 EricLee

    我已经查看计算器  

    Ruvlo1提供了不同的值、Ruvlo2是固定的。  

    1.如何计算 Ruvlo2。 整个设计都是固定的  

    2.我们是如何完成 ruvlo2的  

    3.如何知道 UVLO 的最小电压值

    谢谢  

    K Bindhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bindhu

    您是否可以更改 RUV2值? 如果更改 RUV2值、则会自动计算 RUV1值。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    1.您能解释一下如何 计算 Ruv2吗? 根据上面表示的公式、我得到了 Ruv2>500 x Vin-max;Ruv2>500 x 60;Ruv2>30k Ω
    2.如7.2.2.12所示若要计算 Ruvlo1、我需要知道 Ruv2值和 Vin 最小值(UVLO 所需的关断电压)
    3.如何计算 Ruvlo2以及在什么条件下设置 VIN-min?

    谢谢你  

    K Bindhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bindu  

    RUV2是用户输入。 RUV1由"快速入门"自动计算。 VIN (min)是所需关断电压、应小于最小输入电源电压。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好  

    如果我错了、请更正我

     1.所以我的 Ruv2可以大于30千欧(所以我可以随机地认为它是32千欧)

    2.输入电压最小值根据数据表7.2.2.12规定、这种器件的关断电压不能大于16V  

    我的~电压为40 μ V 50V

    在这种情况下、我应该将 VIN-min 保持为什么值? 如何选择 VIN-MIN

    谢谢  

    K Bindhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bindu  

    1.正确

    2. VIN(最小值)也是用户输入,应小于最小输入电源电压。

    例如、您可以选择30V 作为关断电压、32k Ω 作为 RUV2、然后可以按如下方式计算 RUV1

    - EL