This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:在 TINA-TI 中进行仿真

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1409283/tps62913-simulation-in-tina-ti

器件型号:TPS62913
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

出于评估目的、我希望 在 TINA-TI 中对 TPS62913进行仿真。 要对此器件进行仿真、需要做什么? 如何从主页添加 PSpice 模型?

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    首先、您需要在计算机中成功安装 PSpice 或 Simplis 模型。 然后、请在产品文件夹中下载模型。 将其打开、您就可以运行仿真。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如何在 TINA-TI 中安装 PSpice 或 Simplis 模型?

    我从 TI 网站下载了 PSpice、在.cir 中重命名了.lib 并想在 TINA-TI 中创建一个 Macron、但我只会收到以下错误消息

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您无法从 TINA 下载 PSpice。 请直接下载 PSpice for TI。 您可以在 TI 网站中搜索它。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚