This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TINA-TI 非常长的仿真时间

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408958/tps62913-tina-ti-very-long-simulation-time

器件型号:TPS62913
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

您好!

我打开了 TPS62913的 WebBench 导出设计并进行了一些修改。 我想用5ms 对瞬态分析进行仿真、仿真需要很长的时间来完成。 我可以采取哪些措施来提高性能?

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    如果您需要很短的仿真时间、请尝试下面显示的 Simplis 模型。 仿真时间与仿真软件和计算机配置有关。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在 Win 10 Core i5上使用 TI 主页中的 TINA-TI 9.3。 我在 WebBench 中为 TPS62913创建了设计并为 TINA-TI 进行了导出、导出时间超过在 TINA 中打开该文件的时间。

    BR

    Maritn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的反馈。  如果您需要较短的仿真时间、我建议您可以尝试 Simplis 模型。

    BRS

    卢西亚