This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:在选择仿真类型时部件正在更改(错误?)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1404901/webench-power-designer-parts-are-changing-when-selecting-simulation-types-bug

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具与软件:

由于当我定制设计时、只有一些仿真得到正确的器件型号、因此无法进行仿真。 选择不同仿真(启动、输入瞬态...)时的原理图视图 更改、但并不总是在自定义视图中选择的内容。 有时、显示的值与单击组件时显示的器件型号(在仿真视图中)不对应。 似乎有些东西坏了。 我已经录制了屏幕、这样可能更容易理解所发生的事情。 仿真视图中的器件型号似乎与自定义视图中选择的型号相同、但在仿真视图中、显示的值有时会发生变化(在视频中、您可以看到负载瞬态仿真中、值1m Ω 会突然出现在原理图中、我在自定义视图的前面选择了另一个器件型号时即出现)。  

如果您在这方面提供一些帮助的话。 解决方法或错误修复!


此致

OLA

e2e.ti.com/.../Recording-2024_2D00_08_2D00_26-163342.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ola:

    我们注意到、以前曾报告过类似的问题。 我们已迅速通知有关小组、他们现在正以最优先的方式处理这些关切。 由于这涉及到与基础设施相关的问题、可能需要一段时间才能完全解决。

    如需立即参考、请查看随附的与您的项目对应的设计报告。 我们衷心感谢您在此期间的耐心和持续支持。

    谢谢你。

    此致、
    Sateesh A G
    e2e.ti.com/.../WBDesign3188.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ola:

    请注意、上述所有报告问题均已修复并可在 WEBENCH 生产中获取。

    如有任何疑问、请随时与我们联系。

    谢谢你

    此致、
    Sateesh A G