This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010240:最低工作输入电压

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, MSPM0L1306, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403913/tida-010240-mimimum-operating-input-voltage

器件型号:TIDA-010240
主题中讨论的其他器件:BQ25731MSPM0L1306BQ25750

工具与软件:

根据用户指南、输入电压范围为11V 至22V。

什么可将最低工作电压限制为11V?

客户希望使用容差为9V 至20V 的电源。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队中的任何人、

    请给我一个答复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在电流原理图中   、当 VIN 达到10.56V 时、将触发从直流适配器到电池的切换、当 VIN 达到11.5V 时、将触发从电池到输入适配器的切换。因此、如果连接了低于~11V 的输入适配器、则系统将由电池(而不是直流适配器)供电。 在此状态下、BQ25731可能仍然能够通过电源为电池充电(直到 BQ25731最小输入电压达到3.5V)。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian-San、

    感谢您的答复。 我认为此参考设计的设计人员选择11V、因为 BQ25731是降压/升压充电器、而输出功率较高、最大值为16.8V x 16A = 268.8W。 由于我的客户考虑的最小输入电压为9V、充电电流高达8A、因此我认为他们可以参考此参考设计。

    客户对电路配置还有另一种想法。

    他们认为先降压升压直流/直流、再降压充电器。 在本例中、充电器的输入电压约为20V。

    在本例中、我们是否可以使用降压充电器重放 BQ25731、例如我选择了以下链接? 它是否应该具有 I2C 而不是 SMBus?

    比较产品(TI.com)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敦寿三市

    为了确认、该系统中是否有2个电池组? 对于电池组、有多少节电池串联?

     

     

    选项:

    1. 假设9V 下的充电电流足够-将适配器/电池切换电压更改为~8V 以支持9V 至20V 电源(请参阅第2.2.6节)
    2. 如果输入使用降压/升压直流/直流、则降压充电器可以更换 BQ25731器件。 由于额外的转换级、充电效率将降低。 可以实现 SMBus 或 I2C、但此设计的固件基于 BQ25731 I2C 器件。 MSPM0L1306是支持 SMBus 和 I2C 的新型优质 MCU 替代产品。
    3. 可使用2个 BQ25750器件。 每个器件都集成了一个理想二极管控制器(BATFET)、且 ACFET 可直接通过适配器向系统传输功率。

    此致、

    Christian