This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010208:如果 D31发生短路故障、应防止接地短路?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1405052/tida-010208-preventing-short-to-ground-if-d31-fails-short

器件型号:TIDA-010208

工具与软件:

尊敬的参考设计团队:  

如果此参考设计中的 D31发生短路故障、是否有建议的方法可防止接地短路?

祝你一切顺利!

Ethan COPE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们如何建议在充电器反向连接时防止 D47短路?  

    祝你一切顺利!

    Ethan COPE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的咨询。

    对于 D31短路、TVS 本身的短路故障始终是由超大瞬态过压能量引起的。 击穿电流会产生过多热量、TVS 的硅将熔化到非晶导体中、从而导致短路。 很难估计 非晶导体的电阻、由于短路电流非常大、有可能被烧断为开路状态。  

    为了防止 D31短路、您首先应该考虑的是选择合适的 TVS。 必须确保 TVS 额定功率大于瞬态功率。 例如、ESS 客户需要满足+/-2kV 浪涌(因客户而异)测试、因此您可以使用2kV 峰值电压来计算 TVS 额定功率并保留一些裕量。

    此外、您还可以在保险丝之后移除电容器和 D31以实现短路保护。 电池单元本身可以在内部集成保险丝以防止热失控。

    对于 D47短路故障、它充当 AFE 的负载短路、从而 AFE 将快速关断 CHG 和 DSG FET。 如果连接了充电器、充电器本身也应触发短路保护。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kian。  

    还有一个有关 D31的问题-如果该问题短路故障、AFE 是否会关闭 CHG 和 DSG? 否则、串联两个 TVS 二极管是否会允许一个短接、而另一个仍然可以?  

    祝你一切顺利!

    Ethan COPE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果 D31短路故障、BAT 引脚电压会快速降低。 AFE 将进入 SHUTDOWN 模式并关闭 CHG 和 DSG。 TVS 应能正常工作。

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kian!