This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30720:未通电

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1406130/pmp30720-not-powering-on

器件型号:PMP30720

工具与软件:

根据参考设计文件、我们已为测试组装了新的电路板。 当提供24V 直流输入电压时、SMPS 因过流而跳闸。 我们跟踪了新的 PCBA 是否存在短路、但没有短路迹象。 您能告诉我们什么是初始电流、器件将从 SMPS 汲取电流。 另外、原理图中提到的 RT100和 RT101值为"TBD"。 您能否建议在设计中使用的合适器件。

不会按照原理图安装可选的直流/直流禁用电路。 根据原理图考虑 DNP 元件。 但是、当我参阅 TI 测试报告文档(文件名:TIDT143)时、便会发现以下内容。 其中组装了可选直流/直流禁用部分、并放置了 RT100和 RT101。

因此、请告知我们是否需要组装可选的直流/直流禁用电路。 请分享 RT100和 RT101的制造商器件型号。

附上新组装的电路板以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的消息。

    启动时不需要 RT100和 RT101、我已将 RT100短路进行了测试。 并且您不必组装可选的直流/直流禁用电路。 为了弄清您的问题、我建议删除 RT1、RF1。 这会将升压级与反激式分离。 因此、您可以分别测试升压和反激式。 要测试升压、您可以将负载连接到 TP1、TP2 (警告高电压)。 要测试反激式、您可以将直流电源连接到 C2。

    谢谢!

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 现在、PCB 可以工作了。 我刚刚删除了 RPS 中的过流保护设置、之后电路板会加电。 我无法测量浪涌电流。 我觉得启动电流更大、这就是 RPS 不允许在启用 OCP 时启动的原因。 与此设计、它的工作原理相关的文章吗? 我需要知道有源反激式电路部分。 如何工作和运作。 能否请您简单介绍一下这项工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的设计还不错。

    关于有源钳位反激式、有一个很好的主题介绍了基础知识:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup380/slup380.pdf?ts = 1725024260529&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fdesign-resources%252Fseminars%252Fpower-supply-design-seminar-psds%252Fpsds-resources.html

    您还可以下载视频和白皮书。 只需访问下面的链接、搜索"基于 GaN 和硅 FET 的有源钳位反激式转换器比较"

    https://www.ti.com/design-resources/seminars/power-supply-design-seminar-psds/psds-resources.html#2018

    谢谢!

    Florian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    感谢您发送编修。

    我无法打开您上面提供的第一个链接。 在第二个链接中、我无法下载我能够查看的其余两份白皮书(演示文稿和视频)。 您能不能满足需要吗?

    谢谢!
    Kirubakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirubakar:

    我附上了白皮书。

    Thanks.e2e.ti.com/.../slup380_5F00_wp.pdf