This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01007:仿真文件

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01007, TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1403966/tida-01007-simulation-file

器件型号:TIDA-01007
主题中讨论的其他器件: TPS92633

工具与软件:

团队成员、您好!

我需要 TIDA-01007的仿真设计文件。 我曾尝试使用 PSpice for TI、但它没有构建该设计所需的所有 TI 组件。

与 TINA 相同、数据库缺少所需的组件。

此致、

Sourabh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:  

    对于此参考设计、您需要哪些组件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    以下是我需要的组件。

    1. SN74LV164ADGVR  德州仪器(TI): 8位并行输出串行移位寄存器、DGV0014A

    2.  德州仪器(TI) TPS92633线性 LED 驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    在第一部分中、应联系 SN 器件的产品线以获取 Spice 模型。

    第二部分 TPS92633不包含在本系统中、如果您是指 TPS92638 SPICE 模型、则可以直接从 TI.com 下载。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    我曾尝试联系所在地区的 TI FAE、但他们只有 IBIS 模型(可在 TI 网站上找到)。

    您能否提供您提到的产品线的联系方式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourabh:

    如果您是指 SN 器件的 SPICE 模型、您还可以提交 E2E 帖子、专家将根据您的新帖子提供帮助。 谢谢!