This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:UCC21750瞬态仿真(SLUM680.ZIP)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750, UCC21710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408695/pspice-for-ti-ucc21750-transient-simulation-slum680-zip

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:UCC21750UCC21710

工具与软件:

您好、我从 TI 网站下载了 PSpice for TI 和 UCC21750瞬态仿真文件(SLUM680.ZIP)。 但是、我无法运行仿真文件。 每次尝试运行时、都会遇到以下问题:

您以前是否遇到过此问题? 欢迎提出任何建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trung:  

    我可以看到.opj 文件没有任何问题。 不过、我使用的是原始的 PSpice、而不是 PSpice for TI。  

    我建议您联系 PSpice for TI 组以获取更多建议。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的建议。 我知道该文件可以与原始 PSpice 一起使用、但我不知道为什么它不能与 PSpice for TI 一起使用、即使我从 TI 网站下载了所有文件也是如此。 您对此问题有什么看法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trung:  

    我实际上刚刚下载了 PSpice for TI、打开.opj 文件时没有遇到任何问题。  

    我要确认您的 PSpice for TI 是否为最新版本以及您是否已连接到 稳定的互联网。 此外、如果您正在使用任何 VPN、请尝试断开 VPN。  

    如果仍然无法解决此问题、请随时在 PSpice for TI E2E 论坛上发帖。  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trung:

    似乎缺少一些文件。 当我加载项目时、即使有仿真设置、设计也是空的。  

    UCC21710具有正确的文件并模拟了正常情况、可以直接通过工具访问(UCC21750也是如此)。

    我将跟进产品线、以了解他们想要如何处理此问题。  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    加载 UCC21750 .opj 文件时我没有看到任何问题。 这里是 TI.com 文件夹中的所有解压缩文件。 您可以看到我能够打开上面的原理图。  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    感谢您的建议。 可以在 PSpice for TI 和原始 PSpice 中打开.opj 文件、而不会出现任何问题。 我面临的问题专门在于对 PSpice for TI 中的文件进行仿真。 您是否曾尝试过在 PSpice for TI 中运行 UCC21750瞬态仿真? 如果是、您能告诉我结果吗?

    谢谢!

    Trung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的建议。 我会尝试使用 UCC21710。 我确信 UCC21750瞬态仿真文件可以在原始 PSpice 中运行、但不能在 PSpice for TI 中运行。

    谢谢!

    Trung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trung:  

     对于 PSpice for TI 确实遇到了同样的问题、但在运行原始 PSpice 时没有问题。 请参阅下面的屏幕截图。 我仍然认为这是 PSpice for TI 的问题。  

    我找到了一些信息(尽管不是超级有帮助)- https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1327801/pspice-for-ti-simulation-error

    您可以尝试 UCC21710文件吗? 还可以将 UCC21750模型导入到 UCC21710原理图中?  

    谢谢!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivian、

    感谢您的建议。 UCC21710文件在 PSpice for TI 中可以使用、但当我将 UCC21750模型导入到 UCC21710原理图中时、它不起作用。 我认为 UCC21750模型存在问题、正如 David 所提到的。

    谢谢!

    Trung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trung:  

    感谢您的反馈。 请允许我联系我团队中的 PSpice 专家、了解我们可以提供哪些帮助。  

    此致!  

    Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trung:

    下面是我做的模型的一个版本,你可以尝试。 如果您有问题、请告诉我。 我认为我们应该发布不包含 APWM 引脚的版本、因为这会增加模型的很多复杂性、并使仿真很难收敛。

    此致、

    Sean

    .e2e.ti.com/.../UCC21750.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    您创建的文件工作正常。 感谢你的帮助。

    此致、

    Trung