This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:无法在 CCS-Theia 中打开补偿设计器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408647/tida-010062-can-not-open-compensation-designer-in-ccs-theia

器件型号:TIDA-010062
主题中讨论的其他器件: SFRAC2000WARE

工具与软件:

大家好:

  我从 CCS-Theia -> Resource Explorer、导入项目"TIDA-010062"

在"main.syscfg "中、我想打开"Compensation Designer"`、但有一条如下所示的错误消息:

如何解决该问题? 请告诉我。

谢谢!

Alan Chen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    您可以直接在以下路径中打开文件、

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital SDK_5_03_00_00\libraries\sfra\gui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Desheng、您好:

      感谢您的答复、我认为 CCS Theia 无法链接到"补偿设计器"。

    最后、我安装 CCS 12.8版本解决了这个问题。

    此致、

    Alan Chen