This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010271:BQ79616

Guru**** 2767805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1408648/tida-010271-bq79616

器件型号:TIDA-010271
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

TI 专家、
在本文档中、
面向储能系统的可堆叠电池管理单元参考设计.pdf
2.2.1多路复用器网络和开关策略
以下数据或数据源可以更清楚地解释?
(14 +  ˣ(2 ˣ N_BMU - 1)+  60 + 14 + 4 ˣ(2 ˣ N_BMU - 1)+  380  μs 2 ˣ N_BMU)ˣ
14 + 4 × 2 ×N_BMU−1 + 60 μs  
14 + 4 × 2 ×N_BMU−1 + 60 + 14 + 4 × 2 ×N_BMU     μs 1 + 90 × 2 ×N_BMU−
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    它用于说明 ESS 可堆叠菊花链通信中的数据传输时间。 14us 是从 BQ79600中的 UART 数据到 BQ79600中的菊花链数据的字节延迟。 4us 是 BQ79616的重新周期时间。  60us 估算为命令时间。  因此、 14 +  ˣ(2 ˣ N_BMU - 1)+  60 是从 MCU 将 UART 数据发送到 顶层堆栈 BQ79616接收菊花链数据的时间。 380us 估算为来自 AFE 和协议6字节的32字节数据的响应时间。 因此、 14 + 4 ˣ(2 ˣ N_BMU - 1)+ 380  ˣ 2 ˣ N_BMU 是  从顶部 堆栈开始的时间 BQ79616 向 MCU 发送菊花链响应数据以从 BQ79600接收所有 UART 数据。

    Junhua.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junhua:

    约90岁?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、90US   在上下文中不正确。  在参考设计中、Stack BQ79616将 TSREF、GPIO1、GPIO2数据传输到 MCU。 因此、响应帧中的数据为6个字节。 加上6字节协议部分、总时间为12*10us(120US)。 120us 是从顶部 堆栈 BQ79616 发送菊花链响应 温度数据(TSREF、GPIO1、GPIO2) 到 MCU 接收来自 BQ79600的所有 UART 数据的时间。  因此、应将表达式更改为"14 + 4 × 2      μs N_BMU× 1 + 60 + 14 + 4 × 2 ×N_BMU−1 + 120 × 2−N_BMU×"