This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41083:电路设计检查

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP41083, PMP41100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1409660/pmp41083-circuit-design-check

器件型号:PMP41083
Thread 中讨论的其他器件: PMP41100

工具与软件:

你(们)好

我的客户目前具有以下设计需求。 您能帮助我选择材料并为他们提供参考设计吗?

谢谢!

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:感谢您伸出援手、针对电源端口、提供纯灌电流或双电源角色端口?PMP41083是纯灌 电流 USB PD3.0兼容解决方案、如果客户希望使用简单的电阻器可配置 USB PD 解决方案、我们可以在此处提出 PMP41100。

    我们主要研究电源端口和电源+数据角色端口、请联系 PSIL BU 了解更多信息。