This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00702:选择电压传感器的设计指南

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410303/tida-00702-design-guide-for-selecting-voltage-sensor

器件型号:TIDA-00702
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

大家好、专家。

我有一个关于传感器设计的问题。

对于隔离式转换器控制、大多数工程师都使用 TL431 +光耦合器或隔离式传感器。

因此,放置在初级侧的控制器被馈送隔离电压信息或隔离控制器输出.

但是、如果栅极驱动器包含隔离式栅极驱动器、我认为没有必要使用隔离式电压传感器。

1.使用隔离式栅极驱动器时、不使用隔离式传感器是正确的做法?

2.许多工程师即使在设计非隔离式转换器时也能隔离控制器和功率级。 是否有关于在功率或电流大于特定值时如何隔离控制器和功率级的指导线?

谢谢你。

全俊镐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junho:

    这取决于您要将控制器放置在何处、两者都有优缺点。

    方案1 -控制器位于初级侧、然后您需要使用 TL431 + OPTO 对次级进行隔离式感应

    方案2 -控制器位于次级侧、然后您需要使用隔离式驱动器来控制初级侧的功率级  

    功率级别对设计所需的隔离没有影响。 它仅用于安全或噪声目的。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

    Robert