This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010074:电路说明

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, TIDA-010074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410458/tida-010074-circuit-explanation

器件型号:TIDA-010074
主题中讨论的其他器件:LM5164

工具与软件:

您好、TI 专家:

因此、在参考设计 TIDA-010074中、LM5164转换器通过 P 沟道 MOSFET Q38获取输入电压、该 MOSFET 使用另一个 N 沟道 MOSFET Q37进行开关。 需要弄清楚原因。 我可以理解它用于启用输入、但 LM5164有专用引脚用于启用输入? 是否还有其他任何使用该电路的具体原因?


谢谢!
Naveenkrishna V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    额外的开关用于消除漏电流。 如果使用 EN 引脚、我想您将需要一些会产生额外电流消耗的上拉和下拉电路  

    Ryan