This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PMP22650仿真控制逻辑怀疑

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412089/pmp22650-pmp22650-simulation-control-logic-doubt

器件型号:PMP22650

工具与软件:

我在探索 CLLLC 的控制环路、我有一些疑问。 请帮我澄清一下。
在 CLLLC 的次级侧、有一个名为的块  简单的 SR 驱动器  连接在每个次级侧 MOSFET 的漏极和源极之间。 在该块内部、VSD_ON、IOFF 基准的逻辑是什么? 为什么将其值1V 和5A 用作基准?
2.在 IOFF 比较器中、IOFF 连接在比较器的同相引脚上。 因此、在大于5A 的检测电流下、输出应为逻辑低电平、但在这种情况下、其行为方式会有所不同。
请找到随附的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prakash:

    感谢您的联系、我邀请了一位工程师、他将能够对您提出的有关该 设计的 Simplis 模型的问题进行评论。

    此致!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该块的工作方式如下:

    1. 如果源漏电压高于 Von、则告知 SR 开启。
    2. 如果源漏电流小于 Ioff 且 SR 处于导通状态、则会告知 SR 关闭。
    3. 单稳态用于防止重新触发、直到消除并重新应用导通/关断条件。
    4. 这些值是根据预期的性能选择的。 我并未回头调整这些值、以便与实际电路行为保持一致。 请随意选择能够更好地反映系统行为的值。