This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP31144:参考设计板 PMP31144或 PMP10886

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31144, PMP10886, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410815/pmp31144-reference-design-board-pmp31144-or-pmp10886

器件型号:PMP31144
主题中讨论的其他器件: PMP10886BQ25750

工具与软件:

您好、先生、

在 HEV 应用的 BMS 项目范围内、我们正在研究一种可以用作降压或升压转换器的直流/直流转换器。

我们通过给定的基准(同步 Sepic)完美地集成在评估板上。 我们 知道这些 PCB 不可销售,但无论如何,你有任何可用的样品?

此外、你有否建议在销售上提供类似的参考资料?

友好

Labo Chhun : labo.chhun@forseepower.com

HW 设计人员、请参阅电源

1 BD Hippolite Marquès è re, 94200 Ivry sur Seine,France

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Labo、

    如您所见、PMP31144和 PMP10886都是参考设计、不供销售。

    如果要获取并测试其中一种电路板、可向当地的德州仪器(TI)代表索取。

    顺便说一下、这些基准 设计都是适用于中低功率级别(我认为30W… 200W、根据电压和电流电平)。

    如果您想探索具有更高效率的电池充电控制器、可以查看我们的电池充电器 IC;一个示例是 BQ25750、它具有双向降压/升压拓扑。 为此、请单击以下链接查看数据表和配套资料:

    https://www.ti.com/product/BQ25750

    此致、

    Roberto