This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 更新问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410372/pspice-for-ti-pspice-update-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!


我正在寻求您的帮助。 我已经使用 PSpice v. 2022一段时间了。 很遗憾、我今天单击了更新提示。 经过很长时间的下载安装文件然后安装后、安装窗口会冻结并停止响应。 因此、我从计算机上卸载了旧版本、在 TI 网站上请求了一个新的安装文件、然后手动开始安装。 不幸的是、这种情况不断重复。 安装窗口在"配置库"项目上冻结。 你有什么想法如何继续吗?

此致、Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    我有时看到配置库需要30分钟或更长时间。 您等待了多长时间?

    我一直在运行2023版本、需要升级到2024 (我的同事运行2024、而我运行的是先前版本以支持传统用户)。

    让我看看当我进行更新时会发生什么。 我将跟踪库部分以查看是否遇到类似的问题。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成库安装大约需要10分钟。  

    如果您使用的是 VPN、是否可以将其关闭并尝试安装?  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的帮助,我终于打败了这个问题:-)。 关闭 VPN 或等待更长的时间安装库没有帮助。 我等了4个小时,但不幸的是没有成功。 最后,我从我的电脑上卸载了所有内容,全文搜索删除了所有的关键字 Cadency, pspice 包括所有注册表项。 彻底的重启加上全新的安装,一切都运行良好。 可能旧版本和升级版本之间存在某种冲突。 感谢您发送编修。

    Robert