This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412480/lm5146-q1-lm5146-q1

器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146

工具与软件:

我要确保设计正确、电流为5A 时输出12.3V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Firas:

    这看起来非常好。 请填写 LM5146快速入门计算器、以便我们查看元件选择(尤其是补偿)。 此外、请确认 FET 器件型号。

    此处的规格与 LM5146 EVM 非常相似、即12V、8A、400kHz。

    此致、

    TIM