This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:设计修改问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1412351/tida-010054-design-modification-question

器件型号:TIDA-010054

工具与软件:

尊敬的专家:

我们的一位客户有兴趣在以下情况中基于 TI TIDA-010054进行设计、您能否确认这样的更改是否可行? 谢谢你

 我们将开始为我们的应用设计 DAB 转换器。

我们想使用 TI TIDA-010054作为概念验证设计的基础。

输入电压为190-230伏、输出为625伏、我们计划使用我们设计的变压器并更改分压器和电流检测和限制以及输入 MOSFET、从而满足我们的条件。

您能告诉我们您是否认为可以做到这一点吗?

 

此致、

挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hung:

    感谢您的咨询。
    如果是输入电压、它们还需要更换变压器。  
    双有源电桥依赖于这样一个事实、即输入电压与输出电压比类似于变压器的匝数比。
    否则、软开关将损失、效率将显著降低。
    我建议为您的电压使用匝数比为1:3的变压器。

    此致、
    Andreas