This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010236:/TIDA-010203:如何访问软件示例?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010236, TIDA-010203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1411873/tida-010236-tida-010203-how-to-get-access-to-sw-example

器件型号:TIDA-010236
主题中讨论的其他器件: TIDA-010203

工具与软件:

团队、

客户如何申请访问 TIDA-010236和 TIDA-010203 C2000固件(可执行文件和 CCS IDE 项目)?
TIDA-010236 UG ( tiduf22 )在第10页提到了 TIDA-010236_FW_V1.01、但没有有关如何获取它的信息。

除了已推出的 SDK 外、是否计划将其包含在 Digital Power SDK 中?
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALtXPSPi755gBdWCSFdhQg__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Anthony、您好!

    感谢您的提问、我们很快会给您一些反馈。

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

      您是否曾与我们当地的 FAE 或销售部门联系? 他们可以帮助您获取软件。 关于在  Digital Power SDK 中发布该工具的问题、我们将进行内部讨论、看看是否以及何时可以发布它。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hely、
    我是当地的 FAE、想知道如何向客户提供 CCS IDE 示例。

    提前感谢、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    我有软件、请向我发送电子邮件、以便我可以运行该流程来向您提供软件。

    此致

    海利