This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:请告诉我如何根据公式指定电阻器和电容器值。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1411681/pspice-for-ti-please-advise-me-how-to-specify-the-resister-and-capacitor-values-based-on-equations

器件型号:PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

大家好、团队成员:

 

请告知我下面的问题。

我需要根据公式指定电阻器和电容器值。

使用该参数、我可以指定电源电压"VM"、无负载电流"I0"和电阻器"Ra"。

同样、我尝试指定 R1、它应该表示为公式"R1=(VM–I0*Ra)/I0"。

但是、这种情况下的误差。

同时、我想指定电容值 C1 = TM/R1。

它还会处理误差。

"TM"是一个时间常数参数、在设计中指定为 TM = 100m。

请告诉我如何根据公式指定电阻器和电容器值。

 e2e.ti.com/.../PROJECT1.DSN

Mita