This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057:入门级超声波探头所需的帮助

Guru**** 2821775 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5828, ADS1626, AFE5809, TX75E16, SN65LVDS349

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400833/tida-010057-help-required-for-entry-level-ultrasound-probe

器件型号:TIDA-010057
主题中讨论的其他器件:ADS1626AFE5809TX75E16、AFE5828、 SN65LVDS349

工具与软件:

您好!

有人能帮我找到一款可实现基本 超声波功能的芯片吗? 从基本层面来说、我是说我不想使用任何 FPGA。 只是一个基本的超声换能器、它连接到 MCU/处理器、可通过 WiFi 发送图像或在 LCD 上显示图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何人...? 我能否将 AFE5809与 ADS1626一起使用、然后将其数据提供给 STM32H7系列 MCU? ADS1626是否会接受 LVDS 串行输出数据。 您是否还可以为 HV MUX 及其 FET 驱动器提供一些 TI 器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    感谢您学习有关 TI 解决方案的内容。 很抱歉这么晚才回复。 我不知道发生了什么,我无法收到这个支持需求的 EAMIL。 我只需要从我的同事那里获得您的支持需求。

    现在、回到您的问题。 以下是有关您的项目的一些问题。

    1.您的设计中有多少个发射器通道?

    2.您的项目中有多少个接收通道?

    3.您的项目是否需要 TGC 功能?

    4.您的项目是否需要 CWD 功能?

    5.您的项目的终端应用或终端设备是什么?

    由于忽略前面所述的信息、因此我想初步建议您将 TI 器件:用于超声波发送器的 TX75E16和用于接收器的 AFE5828。 遗憾的是、AFE5828是 LVDS 输出。 但 MCU 通常没有 LVDS 输入。 这意味着您的设计中需要一个 LVDS 至 CMOS 转换器。 尽管如此、大多数 MCU 无法以大于100M 的速率接收数据。 所有这些都意味着您的系统中需要使用简单的 FPGA 或 CPLD 来接收数据...此处显示了与超声波成像相关的所有芯片、供您选择。

    https://www.ti.com/data-converters/integrated-special-function/medical-afes/ultrasound-afes/products.html

    对于新晋设计人员而言、超声波成像系统非常复杂。 我希望你们当地的 FAE 以获得 TI 的大力支持。 如果您遇到特定芯片的问题、E2E 很好。如果您需要进一步的支持、请随时告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的下次光临。。。 它可以低至8个通道。 实际上、我需要在不使用任何 FPGA 的情况下开发尺寸尽可能小的 POC。 非常基本的超声波图像就足以满足我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khan

    好的。 了解你的想法。 这是我的建议。

    1.我建议您在发送器中使用 TI 的 TX75E16。 MOSFET 驱动器将使您的系统具有过大的尺寸。 TX75E16具有16通道发送器。 但您可以使用8通道来满足小尺寸应用的需求。

    您无法使用 ADS1626将 AFE5809的输出转换为 MCU。 最好的方法是、使用简单、低成本的 FPGA 连接 AFE5809并接收来自 AFE5809的数据。 然后使用 STM32H7进行映像。

    3.如果你绝对不使用 FPGA,那么你必须使用一个 LVDS 接收器来将 LVDS 转换成 LVCMOS/LVTTL 用于 STM32H7。 SN65LVDS349可用于将 LVDS 转换为 LVCMOS 并与 STM32H7连接。 但请记住、由于 SN65LVDS349的最大数据速率为560Mbps、因此 AFE5809的最大采样率将小于40M。

    如果您需要进一步的支持、请随时告诉我们。 谢谢。

    此致、

    法案